Kann ich GMSL2-Kameras mit Seeed Studio-Trägerplatinen und Entwicklungskits verwenden?

Last updated: October 27, 2026

Native Unterstützung

Die StereoLabs-GMSL2-Kameras (ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One Sund ZED X One 4K) benötigen den ZED X Treiber, um mit einer NVIDIA® Jetson™ -Plattform zu funktionieren. Der Treiber enthält die Kernelmodule und das Device-Tree-Overlay, die beschreiben, wie die GMSL2-Deserializer mit den CSI/MIPI-Schnittstellen des Jetson™ verbunden sind. Diese Konfiguration ist für jedes Carrier Board spezifisch.

Carrier Boards und Entwicklungskits von Seeed Studio (zum Beispiel die reComputer-Serie, etwa der reComputer Mini J501) sind Carrier Boards von Drittanbietern und werden vom ZED X Treiber nicht nativ unterstützt . Die Liste der von Stereolabs nativ unterstützten Plattformen ist auf der Seite ZED X Treiberverfügbar.

Von Seeed Studio bereitgestellte Treiber

Einige ZED-X-Treiberpakete für Boards von Seeed Studio werden von Seeed Studio selbst erstellt und verteilt, beispielsweise über das Seeed-Studio-Wiki. Diese Pakete, einschließlich ihrer Device-Tree-Overlays, werden von Seeed Studio gepflegt.

Wenn Sie Probleme mit den GMSL2-Kameras auf einem Seeed-Studio-Board feststellen, zum Beispiel:

  • Kameras, die vom ZED SDK als AVAILABLE aufgeführt werden, sich aber nicht mit CAMERA NOT DETECTEDöffnen lassen;

  • Kameras, die vom Treiber korrekt erkannt werden, aber keine Frames liefern;

  • Aufnahme-Timeouts an einigen GMSL2-Ports;

wenden Sie sich bitte direkt an das Support-Team von Seeed Studio und geben Sie Ihr Board-Modell, die Jetson™ -Linux-Version (L4T), die Version des Treiberpakets und die Version des ZED SDK an, damit man Ihnen ein kompatibles und aktuelles Treiberpaket bereitstellen kann.

Zugriff auf den Quellcode des ZED X Treibers

Wenn Sie den ZED X Treiber selbst für ein Carrier Board eines Drittanbieters kompilieren und anpassen möchten, befindet sich der Quellcode in einem privaten Repository. Der Zugriff kann nach Unterzeichnung einer gegenseitigen NDA mit Stereolabs gewährt werden. Schreiben Sie dazu an support@stereolabs.com , um den Vorgang zu starten.

Nativ unterstützte Alternativen

Für eine sofort einsatzbereite GMSL2-Konfiguration mit vollständiger Unterstützung des ZED X Treibers und des ZED SDK durch Stereolabs können Sie Folgendes verwenden:

Zusammenfassung

Plattform

Unterstützung des ZED X Treibers

Ansprechpartner

Carrier Boards und Entwicklungskits von Seeed Studio

Nicht nativ; Treiberpakete werden von Seeed Studio bereitgestellt

Seeed-Studio-Support

Benutzerdefinierte Treibererstellung für ein Board eines Drittanbieters

Quellcode im Rahmen einer gegenseitigen NDA verfügbar

support@stereolabs.com

Stereolabs ZED Box, Mini Carrier Board, ZED Link auf unterstützten Jetson™ -Entwicklungskits

Nativ

support@stereolabs.com

Bei Fragen zur besten Konfiguration für Ihre Anwendung schreiben Sie an support@stereolabs.com.