Wie aktualisiere ich die Firmware meiner ZED-Kamera?

Last updated: October 22, 2026

StereoLabs veröffentlicht neue Firmware-Versionen, um die Kameraleistung zu verbessern und neue Funktionen hinzuzufügen. Sie können die Firmware Ihres Geräts mit ZED Explorer aktualisieren, einem Tool, das im ZED SDK enthalten ist.

So suchen Sie nach neuer Firmware und aktualisieren Ihre Kamera

  1. Schließen Sie Ihre Kamera an Ihren Computer an und öffnen Sie ZED Explorer.

  2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben der Seriennummer der Kamera, um den Dialog Kamera- und Anwendungseinstellungen zu öffnen.

  3. Wählen Sie die Registerkarte Firmware-Update aus. Wenn eine neue Firmware-Version für Ihre Kamera verfügbar ist, können Sie das Update über diese Registerkarte starten.

  4. ZED Explorer lädt die Firmware herunter und beginnt mit dem Update.

  5. Trennen Sie die Kamera nach Abschluss des Updates vom Computer und schließen Sie sie wieder an.

Wichtig: Unterbrechen Sie den Update-Vorgang nicht, da dies die Kamera-Firmware beschädigen kann. Trennen Sie die Kamera nicht, schließen Sie ZED Explorer nicht und starten Sie keine rechenintensiven Aufgaben auf Ihrem Computer, während das Update ausgeführt wird.

Hinweis: Nicht alle ZED-Kameras unterstützen Firmware-Updates. Wenn Ihre Kamera keine Firmware-Updates unterstützt, ist die Registerkarte Firmware-Update deaktiviert.

Jetson: Ein Firmware-Update oder -Downgrade ist auf einem NVIDIA® Jetson™-Board nicht verfügbar. Verwenden Sie stattdessen einen Desktop- oder Laptop-PC, auf dem das neueste ZED SDK installiert ist.

Aktualisieren der Firmware über die Befehlszeile

Mit ZED Explorer können Sie die Firmware auch ohne Verwendung der grafischen Benutzeroberfläche aktualisieren, indem Sie eine Firmware-Datei .bin angeben (ersetzen Sie <firmware_file.bin> durch den Dateipfad):

ZED_Explorer --updatefw <firmware_file.bin>

Nach Abschluss des Updates können Sie die Kamera mit folgendem Befehl neu starten:

ZED_Explorer --reboot

Eine vollständige Liste der Befehlszeilenoptionen erhalten Sie mit ZED_Explorer -h oder in der ZED Explorer-Dokumentation.