Kann ich ein Muster- oder Testgerät von Stereolabs erhalten?

Last updated: October 23, 2026

Wir bieten keine kostenlosen Test- oder Demo-Geräte an, aber es gibt zwei Möglichkeiten, die Kamerageräte von Stereolabs zu testen:

30-tägige Rückgaberegelung

Produkte werden mit einer 30-tägigen Rückgaberegelung angeboten. Wenn Sie also eine Kamera kaufen und feststellen, dass sie Ihren Anforderungen nicht entspricht, können Sie sie gegen eine vollständige Rückerstattung zurückgeben (ausgenommen Versandkosten).

SDK-Download

Es gibt außerdem eine weitere Möglichkeit, das ZED SDK ohne ein physisches ZED zu testen. Sie können das ZED SDK herunterladen und installieren und aufgezeichnete Demo-Sequenzen verwenden, um es zu testen:

  1. Laden Sie das ZED SDK herunter und installieren Sie es.

  2. Laden Sie eine SVO-Datei von dieser Support-Seite herunter.

  3. Öffnen Sie eines der ZED-Tools (ZED Explorer, ZED Depth Viewer, ZEDfu usw.) und klicken Sie auf das Symbol „SVO-Datei laden“, um die aufgezeichneten Sequenzen zu öffnen.

  4. Alternativ können Sie eines der ZED Examples verwenden, die auf Github verfügbar sind, und dabei „SVO“ als ZED-Eingabe auswählen.