¿Puedo usar cámaras GMSL2 con placas portadoras y kits de desarrollo de Seeed Studio?

Last updated: October 27, 2026

Compatibilidad nativa

Las cámaras GMSL2 de Stereolabs (ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S, y ZED X One 4K) requieren el controlador ZED X para funcionar con una plataforma NVIDIA® Jetson™ . El controlador incluye los módulos del kernel y la superposición del árbol de dispositivos que describen cómo los deserializadores GMSL2 están conectados a las interfaces CSI/MIPI de Jetson™ , y esta configuración es específica para cada placa portadora.

Las placas portadoras y kits de desarrollo de Seeed Studio (por ejemplo, la serie reComputer, como la reComputer Mini J501) son placas portadoras de terceros y no tienen compatibilidad nativa con el controlador ZED X. La lista de plataformas compatibles de forma nativa con Stereolabs está disponible en la página de Conductores de ZED X.

Controladores proporcionados por Seeed Studio

Algunos paquetes del controlador ZED X para placas de Seeed Studio son compilados y distribuidos por la propia Seeed Studio, por ejemplo, a través de la wiki de Seeed Studio. Estos paquetes, incluidas sus superposiciones del árbol de dispositivos, son mantenidos por Seeed Studio.

Si experimenta problemas con las cámaras GMSL2 en una placa de Seeed Studio, como:

  • cámaras que aparecen en el ZED SDK como AVAILABLE pero no se pueden abrir con CAMERA NOT DETECTED;

  • cámaras detectadas correctamente por el controlador, pero que no entregan fotogramas;

  • tiempos de espera agotados durante la captura en algunos puertos GMSL2;

póngase en contacto directamente con el equipo de soporte de Seeed Studio , proporcionando el modelo de su placa, la versión de Jetson™ Linux (L4T), la versión del paquete del controlador y la versión del ZED SDK, para que puedan proporcionar un paquete de controlador compatible y actualizado.

Acceso al código fuente del controlador ZED X

Si desea compilar y adaptar usted mismo el controlador ZED X para una placa portadora de terceros, el código fuente del controlador está alojado en un repositorio privado. El acceso puede concederse después de firmar un acuerdo de confidencialidad mutuo con Stereolabs; escriba a support@stereolabs.com para iniciar el proceso.

Alternativas compatibles de forma nativa

Para una configuración GMSL2 lista para usar, con el controlador ZED X y el ZED SDK totalmente compatibles con Stereolabs, puede utilizar:

Resumen

Plataforma

Compatibilidad con el controlador ZED X

A quién contactar

Placas portadoras y kits de desarrollo de Seeed Studio

No nativa; paquetes de controladores proporcionados por Seeed Studio

Soporte de Seeed Studio

Compilación de un controlador personalizado para una placa de terceros

Código fuente disponible mediante un acuerdo de confidencialidad mutuo

support@stereolabs.com

ZED Box de Stereolabs, Mini Carrier Board, ZED Link en kits de desarrollo Jetson compatibles™ de Jetson

Nativa

support@stereolabs.com

Para cualquier pregunta sobre la mejor configuración para su aplicación, escriba a support@stereolabs.com.