¿Cómo actualizo el firmware de mi cámara ZED?
Last updated: October 22, 2026
StereoLabs publica nuevas versiones de firmware para mejorar el rendimiento de la cámara y añadir nuevas funciones. Puede actualizar el firmware de su dispositivo utilizando ZED Explorer, una herramienta incluida en ZED SDK.
Cómo comprobar si hay nuevo firmware y actualizar la cámara
Conecte la cámara al ordenador y abra ZED Explorer.
Haga clic en el icono de engranaje situado junto al número de serie de la cámara para abrir el diálogo Configuración de la cámara y la aplicación.
Seleccione la pestaña Actualización del firmware. Si hay una nueva versión de firmware disponible para su cámara, puede iniciar la actualización desde esta pestaña.
ZED Explorer descargará el firmware y comenzará la actualización.
Al final de la actualización, desconecte y vuelva a conectar la cámara.
Importante: No interrumpa el proceso de actualización; interrumpirlo puede corromper el firmware de la cámara. No desconecte la cámara, cierre ZED Explorer ni inicie tareas intensivas en el ordenador mientras la actualización esté en curso.
Nota: No todas las cámaras ZED admiten actualizaciones de firmware. Si su cámara no admite actualizaciones de firmware, la pestaña Actualización del firmware estará deshabilitada.
Jetson: La actualización o degradación del firmware no está disponible desde una placa NVIDIA® Jetson™; utilice un ordenador de sobremesa o portátil con el último ZED SDK instalado.
Actualización del firmware desde la línea de comandos
ZED Explorer también permite actualizar el firmware sin utilizar la interfaz gráfica, proporcionando un archivo de firmware .bin (sustituya <firmware_file.bin> por la ruta del archivo):
ZED_Explorer --updatefw <firmware_file.bin>Una vez completada la actualización, puede reiniciar la cámara con:
ZED_Explorer --rebootPara consultar la lista completa de opciones de la línea de comandos, ejecute ZED_Explorer -h o consulte la documentación de ZED Explorer.