¿Qué tarjetas gráficas son compatibles con el ZED SDK?

Last updated: October 23, 2026

Nuestras cámaras USB cumplen con UVC y pueden conectarse a cualquier plataforma que reconozca dispositivos UVC. Sin embargo, para utilizar ZED SDK, necesitas una GPU NVIDIA® con Compute Capability >= 7.5, basada en la microarquitectura Turing o una más reciente. En la práctica, esto significa una® GPU de clase RTXde NVIDIA; para disfrutar de la mejor experiencia, recomendamos un modelo RTX con más de 6 GB de VRAM.

Consulta el sitio web de NVIDIA para obtener la lista completa de GPU compatibles con CUDA y su Compute Capability.

Especificaciones del sistema recomendadas

Recomendamos las siguientes especificaciones del sistema para desarrollar software con la versión más reciente de ZED SDK:

PC mínima

PC recomendada

Sistemas integrados

RAM

8 GB

16 GB

4 GB como mínimo

Tarjeta gráfica

NVIDIA® GPU RTX *

NVIDIA® modelo RTX con > 6 GB de VRAM

NVIDIA® Jetson™ Orin, Thor **

Conectividad

USB 2.0 ***

USB 3.0

USB 2.0 *** / USB 3.0 / GMSL2 / MIPI

Sistema Operativo

Windows, Ubuntu

Windows, Ubuntu

Jetson™ Linux (L4T)

* Se requiere una GPU NVIDIA® con Compute Capability >= 7.5, basada en Turing o una microarquitectura más reciente.

** NVIDIA® Jetson™ Thor está en desarrollo y puede presentar algunas limitaciones.

*** Con USB 2.0, la resolución máxima compatible es VGA a 30 FPS; consulta ¿La ZED es compatible con versiones anteriores de USB 2.0?

Las cámaras GMSL2 (familia ZED X y ZED X One GS, S y 4K) requieren una tarjeta de captura ZED Link, una ZED Box Orin, o una ZED Box Mini; la ZED X One Core requiere una tarjeta de captura ZED Link MIPI.

Consulta la página de versiones de ZED SDK para ver la lista de versiones de sistemas operativos compatibles con Windows, Ubuntu y™ Jetson Linux.

Nota: en el® NVIDIA Jetson™ Orin™ Nano de 4 GB, optimizar los modelos de profundidad NEURAL y NEURAL_PLUS puede tardar mucho tiempo y requiere archivos de intercambio grandes y optimizaciones de memoria para completarse.

Versión mínima de ZED SDK por cámara

Cada modelo de cámara se introdujo en una versión específica de ZED SDK. Para utilizar una cámara se requiere esa versión o una posterior:

Modelo de cámara

Versión mínima de ZED SDK

ZED Mini

v2.3

ZED 2i

v3.5

ZED X

v4.0

ZED X Mini

v4.0

ZED X One GS

v4.2

ZED X One 4K

v4.2

ZED X One S

v4.2

ZED X Nano

v5.3

ZED X One Core

v5.5

Siempre recomendamos instalar la versión más reciente de ZED SDK, que es compatible con todas las cámaras indicadas anteriormente.

NVIDIA® requisitos de controladores

Recomendamos utilizar los controladores NVIDIA® más recientes disponibles para la GPU de tu computadora de escritorio o portátil. Esto no es necesario en los sistemas integrados NVIDIA® Jetson™ , ya que los controladores ya están incluidos en la distribución de™ Jetson Linux.

Windows: sigue las instrucciones de la página oficial de descarga de controladores de NVIDIA para obtener los controladores más recientes para tu GPU.

Ubuntu: instala la variante del módulo de kernel abierto:

sudo apt-get install -y nvidia-open

o la variante del módulo de kernel propietario:

sudo apt-get install -y cuda-drivers

Para obtener más detalles, consulta la Guía oficial de instalación de controladores de NVIDIA para Ubuntu.

Para obtener más información, consulta la página de documentación de especificaciones recomendadas para ZED SDK .