Comment mettre à jour le micrologiciel de ma caméra ZED ?

Last updated: October 22, 2026

StereoLabs publie de nouvelles versions du firmware afin d’améliorer les performances de la caméra et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez mettre à jour le firmware de votre appareil à l’aide de ZED Explorer, un outil inclus dans le ZED SDK.

Comment vérifier la disponibilité d’un nouveau firmware et mettre à jour votre caméra

  1. Connectez votre caméra à votre ordinateur et ouvrez ZED Explorer.

  2. Cliquez sur l’icône d’engrenage située à côté du numéro de série de la caméra pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de la caméra et de l’application.

  3. Sélectionnez l’onglet Mise à jour du firmware. Si une nouvelle version du firmware est disponible pour votre caméra, vous pouvez lancer la mise à jour depuis cet onglet.

  4. ZED Explorer téléchargera le firmware et commencera la mise à jour.

  5. À la fin de la mise à jour, débranchez puis rebranchez la caméra.

Important : n’interrompez pas le processus de mise à jour ; une interruption peut corrompre le firmware de la caméra. Ne déconnectez pas la caméra, ne fermez pas ZED Explorer et n’exécutez pas de tâches lourdes sur votre ordinateur pendant la mise à jour.

Remarque : toutes les caméras ZED ne prennent pas en charge les mises à jour du firmware. Si votre caméra ne prend pas en charge les mises à jour du firmware, l’onglet Mise à jour du firmware sera désactivé.

Jetson : la mise à jour ou la rétrogradation du firmware n’est pas disponible depuis une carte NVIDIA® Jetson™ ; veuillez utiliser un ordinateur de bureau ou portable sur lequel le dernier ZED SDK est installé.

Mettre à jour le firmware depuis la ligne de commande

ZED Explorer vous permet également de mettre à jour le firmware sans utiliser l’interface graphique, en fournissant un fichier firmware .bin (remplacez <firmware_file.bin> par le chemin d’accès au fichier) :

ZED_Explorer --updatefw <firmware_file.bin>

Une fois la mise à jour terminée, vous pouvez redémarrer la caméra avec :

ZED_Explorer --reboot

Pour obtenir la liste complète des options de la ligne de commande, exécutez ZED_Explorer -h ou consultez la documentation de ZED Explorer.