Bonnes pratiques de cartographie spatiale
Last updated: October 23, 2026
Le module de Cartographie spatiale du ZED SDK, également disponible via l’application autonome ZEDfu permet de scanner en 3D une scène ou un objet. Un modèle 3D coloré (maillage ou nuage de points fusionné) est créé en intégrant au fil du temps les données d’image, de profondeur et de suivi de position provenant de plusieurs points de vue.
Pour obtenir une description complète du module, consultez la documentation sur la cartographie spatiale; pour l’outil ZEDfu, consultez la documentation de ZEDfu.
Caméras prises en charge
La Cartographie spatiale nécessite une caméra stéréo équipée d’un capteur inertiel (IMU), telle que la ZED 2i, la ZED Mini, la ZED X, la ZED X Miniet la ZED X Nano (ainsi que la ZED 2, qui n’est plus commercialisée).
Les caméras suivantes ne sont pas prises en charge:
la ZED d’origine (qui n’est plus produite), dépourvue d’IMU intégrée ;
les caméras ZED X One GS/4K/S , qui sont monoculaires. Notez qu’une configuration composée de deux caméras stéréo virtuelles Dual ZED X One est prise en charge ; dans ZEDfu, utilisez l’entrée Streaming local pour recevoir ses données.
Bonnes pratiques lors du scan
Déplacez-vous lentement et fluidement. Les mouvements rapides introduisent du flou de mouvement ; les images floues réduisent la qualité du suivi de position et de la géométrie 3D reconstruite.
Assurez-vous que la scène est bien éclairée. Les zones faiblement éclairées augmentent le bruit de profondeur et peuvent introduire des artefacts ainsi que des surfaces incorrectes dans le modèle.
Privilégiez les scènes texturées. Les surfaces uniformes et sans texture (murs nus, verre, etc.) fournissent peu d’informations visuelles pour la mise en correspondance stéréo et le suivi. Grâce aux modes de profondeur NEURAL, le scan en intérieur est bien plus performant qu’avec les anciennes versions du SDK, mais une texture riche améliore toujours les résultats.
Évitez les objets réfléchissants et transparents. Les miroirs, le verre et les surfaces brillantes produisent des mesures de profondeur non valides.
Maintenez une distance appropriée par rapport aux surfaces. Ne vous approchez pas à une distance inférieure à la portée minimale de profondeur de votre modèle de caméra et rappelez-vous que la précision de la profondeur diminue avec la distance ; la portée de cartographie est limitée à 20 m pour cette raison.
Fermez la boucle. Lorsque vous scannez une pièce ou un objet, essayez de repasser sur les zones déjà scannées ; cela aide le suivi de position à affiner la carte. L’activation de la mémoire de zone permet au SDK de reconnaître les zones déjà cartographiées et d’améliorer la cohérence du suivi ; consultez le tutoriel de cartographie VSLAM.
Surveillez l’état du suivi. Dans ZEDfu, si l’état du suivi de position devient
SEARCHING, déplacez la caméra vers une zone déjà cartographiée afin d’aider le SDK à se relocaliser et à poursuivre la génération de la carte.
Choisir les paramètres appropriés
Mode de profondeur: dans ZEDfu, vous pouvez choisir entre
NEURAL LIGHT(meilleures performances en direct),NEURAL(bon compromis entre qualité et performances) etNEURAL PLUS(qualité maximale, recommandé pour le traitement HORS LIGNE des fichiers SVO).Type de carte: choisissez
MESHpour générer un ensemble de triangles étanches pouvant être filtrés et texturés après le scan, ouPOINT CLOUDpour générer un nuage de points fusionné coloré. Le format de nuage de points nécessite davantage de mémoire en raison des informations de couleur associées à chaque point.Résolution de cartographie: la résolution peut être définie entre 1 cm et 12 cm. Des résolutions plus élevées produisent des cartes plus détaillées, mais nécessitent davantage de mémoire et de puissance de traitement et ralentissent les mises à jour de la carte ; utilisez la résolution la plus faible adaptée à votre application. L’API fournit les préréglages
HIGH(2 cm, petites zones),MEDIUM(5 cm, équilibré) etLOW(8 cm, grandes zones ou maillages de collision).Portée de cartographie: la portée des données de profondeur intégrées à la carte peut être définie entre 2 m et 20 m. L’augmentation de la portée permet de capturer rapidement de grands volumes, au prix d’une perte de précision ; sa réduction améliore les performances. L’API fournit les préréglages
NEAR(3,5 m),MEDIUM(5 m) etFAR(10 m).Filtrage du maillage: après la capture, le filtrage réduit le nombre de polygones tout en préservant les caractéristiques géométriques.
LOWcomble les trous et nettoie les valeurs aberrantes ;MEDIUMetHIGHeffectuent également une décimation du maillage. Essayez les différents préréglages pour trouver celui qui convient le mieux à votre application.Texturation du maillage: activez l’option de texture avant le scan afin d’enregistrer un sous-ensemble des images de la caméra gauche et de les projeter sur la surface du maillage. Cela améliore la qualité visuelle du modèle, mais nécessite davantage de puissance de traitement et de mémoire. La texturation est disponible uniquement pour les maillages.
Scan en direct ou traitement hors ligne
Le module de Cartographie spatiale, y compris ZEDfu, accepte trois types d’entrée :
Caméra en direct: données capturées en temps réel par une caméra stéréo ZED connectée ;
Streaming local: données reçues d’une caméra distante via un serveur de Streaming local ZED ;
Fichier SVO: données enregistrées avec la caméra et traitées ultérieurement ; consultez la documentation de ZEDfu et la documentation sur l’enregistrement.
Lors du traitement d’un fichier SVO dans ZEDfu, nous recommandons d’activer le mode HORS LIGNE : l’intégralité du fichier SVO est prétraitée avant le début de la génération de la carte, ce qui produit une carte de meilleure qualité au prix d’un temps de traitement plus long. Associé au mode de profondeur NEURAL PLUS , ce flux de travail fournit la meilleure qualité possible de reconstruction 3D.
Remarque : ZEDfu enregistre les cartes générées dans le dossier ZED/Meshes du répertoire personnel de l’utilisateur ; le chemin complet de la carte générée s’affiche dans la barre d’état lorsque la génération est terminée.
Utiliser l’API de Cartographie spatiale dans votre application
Tout ce qui est disponible dans ZEDfu peut être intégré à votre propre application via le ZED SDK. Le flux de travail typique est le suivant :
ouvrir la caméra et activer le suivi de position avec
enablePositionalTracking();activer le module avec
enableSpatialMapping(), en configurantSpatialMappingParameters(résolution, portée, type de carte, texture) ;appeler
grab()dans votre boucle ; le module ingère les images, la profondeur et les poses en arrière-plan ;récupérer la carte une fois avec
extractWholeSpatialMap(), ou en continu avec les fonctions asynchronesrequestSpatialMapAsync()/getSpatialMapRequestStatusAsync()/retrieveSpatialMapAsync();affiner éventuellement le maillage avec
Mesh::filter()etMesh::applyTexture(), puis l’enregistrer avecsave("mesh.obj");surveillez le module avec
getSpatialMappingState():FPS_TOO_LOWindique que le système ne peut pas atteindre la fréquence d’images requise pour une cartographie cohérente, etNOT_ENOUGH_MEMORYindique que la limite de mémoire a été atteinte ; dans les deux cas, le module cesse d’intégrer de nouvelles données, mais le modèle 3D peut toujours être extrait.
La demande et la récupération d’une carte spatiale nécessitent beaucoup de ressources ; pour améliorer les performances, ne demandez pas une nouvelle carte spatiale trop fréquemment.
Pour plus de détails, consultez :