Posso usare telecamere GMSL2 con le schede carrier e i kit di sviluppo di Seeed Studio?
Last updated: October 27, 2026
Supporto nativo
Le fotocamere GMSL2 di StereoLabs (ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S, e ZED X One 4K) richiedono lo ZED X Driver per funzionare con una piattaforma NVIDIA® Jetson™ . Il driver include i moduli del kernel e l'overlay dell'albero dei dispositivi che descrive come i deserializzatori GMSL2 sono collegati alle interfacce™ CSI/MIPI del Jetson, e questa configurazione è specifica per ogni carrier board.
Le carrier board e i kit di sviluppo di Seeed Studio (ad esempio la serie reComputer, come reComputer Mini J501) sono carrier board di terze parti e non sono supportati nativamente dallo ZED X Driver. L'elenco delle piattaforme supportate nativamente da StereoLabs è disponibile nella pagina ZED X Drivers.
Driver forniti da Seeed Studio
Alcuni pacchetti ZED X Driver per le schede Seeed Studio sono realizzati e distribuiti direttamente da Seeed Studio, ad esempio tramite la wiki di Seeed Studio. Questi pacchetti, inclusi i relativi overlay dell'albero dei dispositivi, sono gestiti da Seeed Studio.
Se si verificano problemi con le fotocamere GMSL2 su una scheda Seeed Studio, come ad esempio:
fotocamere elencate dallo ZED SDK come
AVAILABLEma che non riescono ad aprirsi conCAMERA NOT DETECTED;fotocamere rilevate correttamente dal driver ma che non forniscono frame;
timeout durante l'acquisizione su alcune porte GMSL2;
contattare direttamente il team di supporto di Seeed Studio , fornendo il modello della scheda, la versione di Jetson™ Linux (L4T), la versione del pacchetto driver e la versione dello ZED SDK, affinché possano fornire un pacchetto driver compatibile e aggiornato.
Accesso al codice sorgente dello ZED X Driver
Se si desidera compilare e adattare autonomamente lo ZED X Driver per una carrier board di terze parti, il codice sorgente del driver è ospitato in un repository privato. L'accesso può essere concesso dopo la firma di un NDA reciproco con StereoLabs; scrivere a support@stereolabs.com per avviare la procedura.
Alternative supportate nativamente
Per una configurazione GMSL2 pronta all'uso con lo ZED X Driver e lo ZED SDK completamente supportati da StereoLabs, è possibile utilizzare:
la serie ZED Box 2 e gli altri PC embedded di StereoLabs, con lo ZED SDK preinstallato;
la Mini Carrier Board, per l'integrazione in robot e macchinari dove spazio e costi sono critici;
le schede di acquisizione ZED Link sulle piattaforme NVIDIA® Jetson™ supportate dai kit di sviluppo ZED X Driver.
Riepilogo
Piattaforma | Supporto ZED X Driver | A chi rivolgersi |
|---|---|---|
Carrier board e kit di sviluppo Seeed Studio | Non nativo; pacchetti driver forniti da Seeed Studio | Supporto Seeed Studio |
Compilazione personalizzata del driver per una scheda di terze parti | Codice sorgente disponibile previa firma di un NDA reciproco | |
StereoLabs ZED Box, Mini Carrier Board, ZED Link su kit Jetson™ di sviluppo supportati | Nativo |
Per qualsiasi domanda sulla configurazione migliore per la propria applicazione, scrivere a support@stereolabs.com.