Come posso installare le telecamere ZED X sui kit di sviluppo NVIDIA® Jetson™?

Last updated: October 23, 2026

Per utilizzare le telecamere GMSL2 (ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X Uno GS, ZED X Uno S, e ZED X Uno 4K) con un kit di sviluppo NVIDIA® Jetson™ , è necessario installare una scheda di acquisizione ZED Link GMSL2, che fornisce la connettività GMSL2, e il driver ZED X. Le telecamere GMSL2 non sono compatibili con USB.

Per collegare la scheda di acquisizione alla scheda carrier Jetson™ , potrebbero essere necessari cavi piatti a nastro e una fonte di alimentazione esterna, a seconda della scheda e del kit di sviluppo.

Scegliere la scheda di acquisizione

Scheda di acquisizione

Telecamere

Kit di sviluppo compatibili

ZED Link Mono

1

Jetson Orin Nano / Orin NX

ZED Link Duo

fino a 4

Jetson Orin Nano / Orin NX, Jetson AGX Orin

ZED Link Quad

fino a 8

Jetson AGX Orin

Procedura di configurazione

  1. Installare la scheda di acquisizione ZED Link sul kit di sviluppo Jetson e installare il driver ZED X, seguendo la guida alla configurazione della scheda di acquisizione e del kit di sviluppo (consultare l'elenco riportato di seguito).

  2. Installare lo ZED SDK per la propria versione di JetPack / Jetson Linux dalla pagina di download dello ZED SDK. Per verificare la propria versione, consultare Qual è la versione del sistema operativo in esecuzione sul mio ZED Box o PC embedded NVIDIA Jetson?

  3. Iniziare a utilizzare la propria telecamera con la relativa documentazione: Famiglia ZED X o ZED X Uno.

Guide alla configurazione

Se si verifica un problema durante la configurazione, contattarci all'indirizzo support@stereolabs.com.

Altre opzioni