Inizia con il kit di sviluppo Jetson Orin Nano (NX) e le fotocamere ZED X / ZED X Uno

Last updated: August 13, 2026

Le telecamere ZED X e ZED X Uno utilizzano una connessione GMSL2, che non è compatibile con USB. Per collegarle a un Jetson Orin Nano (NX) Developer Kit, è necessaria una scheda di acquisizione ZED Link capture (Mono o Duo).

Per configurare il sistema, seguire questi passaggi:

  1. Installare la scheda di acquisizione ZED Link sul devkit Jetson e installare i driver GMSL2, seguendo la guida corrispondente al modello della scheda di acquisizione:
  2. Installare ZED SDK per la propria versione di L4T/JetPack dalla pagina di download.
  3. Iniziare a utilizzare la telecamera seguendo la documentazione dedicata:

Se si riscontrano problemi durante la configurazione, consultare la guida alla risoluzione dei problemi di ZED Link oppure contattarci all'indirizzo support@stereolabs.com.


Allegati:
User_Guide_GMSL_CompatibilityOrinNXDevKit.pdf