Come aggiorno il firmware della mia fotocamera ZED?
Last updated: October 22, 2026
Stereolabs rilascia nuove versioni del firmware per migliorare le prestazioni della videocamera e aggiungere nuove funzionalità. È possibile aggiornare il firmware del dispositivo utilizzando ZED Explorer, uno strumento incluso nello ZED SDK.
Come verificare la presenza di un nuovo firmware e aggiornare la videocamera
Collegare la videocamera al computer e aprire ZED Explorer.
Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio accanto al numero di serie della videocamera per aprire la finestra di dialogo Impostazioni della videocamera e dell'applicazione.
Selezionare la scheda Aggiornamento firmware. Se è disponibile una nuova versione del firmware per la videocamera, è possibile avviare l'aggiornamento da questa scheda.
ZED Explorer scaricherà il firmware e avvierà l'aggiornamento.
Al termine dell'aggiornamento, scollegare e ricollegare la videocamera.
Importante: non interrompere il processo di aggiornamento; interromperlo può danneggiare il firmware della videocamera. Non scollegare la videocamera, chiudere ZED Explorer o avviare attività pesanti sul computer durante l'aggiornamento.
Nota: non tutte le videocamere ZED supportano gli aggiornamenti del firmware. Se la videocamera non supporta gli aggiornamenti del firmware, la scheda Aggiornamento firmware sarà disabilitata.
Jetson: l'aggiornamento o il downgrade del firmware non è disponibile da una scheda NVIDIA® Jetson™; utilizzare un PC desktop o portatile con l'ultima versione di ZED SDK installata.
Aggiornamento del firmware dalla riga di comando
ZED Explorer consente inoltre di aggiornare il firmware senza utilizzare l'interfaccia grafica, fornendo un file firmware .bin (sostituire <firmware_file.bin> con il percorso del file):
ZED_Explorer --updatefw <firmware_file.bin>Al termine dell'aggiornamento, è possibile riavviare la videocamera con:
ZED_Explorer --rebootPer l'elenco completo delle opzioni della riga di comando, eseguire ZED_Explorer -h o consultare la Documentazione di ZED Explorer.