Come posso ripristinare la mia fotocamera senza scollegarla?
Last updated: October 23, 2026
Nota: i seguenti suggerimenti non sono validi per i modelli di fotocamera ZED e ZED Mini.
ZED 2 e ZED 2i
Se la fotocamera ZED 2 o ZED 2i è bloccata nello stato non valido e non è più possibile aprirla, è possibile ripristinarne le funzionalità senza scollegarla e ricollegarla chiamando la funzione dello ZED SDK sl::Camera::reboot (C++/Python/C#/C).
È inoltre possibile utilizzare l'opzione di avvio --reboot dello strumento ZED Explorer.
Linux:
ZED_Explorer --rebootWindows:
"ZED Explorer.exe" --rebootSe al dispositivo host sono collegate più fotocamere, il semplice comando --reboot riavvierà solo la prima fotocamera disponibile. Per riavviare una fotocamera specifica, inserire il relativo numero di serie.
--reboot 3*******ZED X e ZED X Mini
Se si desidera ripristinare una fotocamera ZED X o ZED X Mini bloccata nello stato non valido senza riavviare il dispositivo host NVIDIA® Jetson, è possibile utilizzare il comando del terminale
sudo systemctl restart zed_x_daemonNota: scollegare e ricollegare una fotocamera ZED X non è un metodo valido per reimpostarla e ripristinarla.