Come restituire le videocamere ZED e gli accessori
Last updated: October 23, 2026
Panoramica della politica sui resi
Le fotocamere e gli Accessori ZED possono essere restituiti entro 30 giorni dalla ricezione. Per poter essere restituiti, i prodotti devono essere inutilizzati e nella confezione originale.
Annullamento o modifica di un ordine
Se il tuo ordine è già in elaborazione o sta per essere spedito, non può essere annullato o modificato. Ciò include modifiche alle specifiche della fotocamera, come l'aggiunta di polarizzatori: fanno parte dell'ottica della fotocamera e possono essere configurati solo durante la produzione.
Se hai bisogno di una configurazione diversa da quella ordinata, dovrai:
Attendere di ricevere il pacco.
Richiedere un'autorizzazione alla restituzione della merce (RMA) per ottenere un rimborso.
Effettuare un nuovo ordine con le specifiche corrette.
Come richiedere un'RMA
Per avviare una restituzione, devi richiedere un'autorizzazione alla restituzione della merce (RMA) al nostro Team di supporto. Contattaci fornendo le seguenti informazioni:
Il numero o i numeri del tuo ordine
L'articolo o gli articoli che desideri restituire
Il motivo della restituzione (ad es. incompatibilità, configurazione errata)
Se stai restituendo parte di un ordine o l'ordine completo
Il nostro Team esaminerà la tua richiesta e fornirà le istruzioni per l'RMA, compreso l'indirizzo di spedizione per la restituzione.
Spedizione per la restituzione e resi internazionali
I costi di spedizione per la restituzione e i requisiti relativi alla documentazione doganale possono variare a seconda della tua posizione. Per i resi internazionali, tieni presente che potrebbe essere necessario fornire la documentazione doganale appropriata quando spedisci i prodotti indietro.
Scenari comuni di restituzione
Scenario | Azione consigliata |
Prodotto incompatibile con l'hardware esistente | Richiedi un'RMA entro 30 giorni dalla ricezione |
Configurazione errata ordinata (ad es. polarizzatore anziché non polarizzatore) | Ricevi il pacco, quindi richiedi un'RMA ed effettua un nuovo ordine con le specifiche corrette |
Ordine in elaborazione / in procinto di essere spedito | Attendi la consegna, quindi richiedi un'RMA: in questa fase non è possibile annullare l'ordine |
Restituzione parziale di un ordine con più articoli | Specifica quali articoli desideri restituire quando invii la richiesta di RMA |
Nota: Le restituzioni sono accettate solo per prodotti inutilizzati nella confezione originale. Non spedire gli articoli indietro senza aver prima ottenuto un'RMA approvata dal nostro Team di supporto.