ZEDカメラのファームウェアを更新するにはどうすればよいですか?

Last updated: October 22, 2026

ステレオラブスは、カメラのパフォーマンスを向上させ、新機能を追加するために新しいファームウェアバージョンをリリースしています。ZED Explorerを使用してデバイスのファームウェアを更新できます。ZED ExplorerはZED SDKに含まれるツールです。

新しいファームウェアを確認してカメラを更新する方法

  1. カメラをコンピューターに接続し、ZED Explorerを開きます。

  2. カメラのシリアル番号の横にある歯車アイコンをクリックして、Camera and Application Settingsダイアログを開きます。

  3. Firmware Updateタブを選択します。カメラで利用可能な新しいファームウェアバージョンがある場合、このタブから更新を開始できます。

  4. ZED Explorerがファームウェアをダウンロードし、更新を開始します。

  5. 更新の最後に、カメラの接続を一度外してから再接続します。

重要: 更新プロセスを中断しないでください。中断するとカメラのファームウェアが破損する可能性があります。更新中は、カメラの接続を解除したり、ZED Explorerを閉じたり、コンピューターで負荷の高いタスクを開始したりしないでください。

注: すべてのZEDカメラがファームウェア更新に対応しているわけではありません。カメラがファームウェア更新に対応していない場合、Firmware Updateタブは無効になります。

Jetson: NVIDIA® Jetson™ボードからファームウェアを更新またはダウングレードすることはできません。最新のZED SDKがインストールされたデスクトップまたはノートパソコンを使用してください。

コマンドラインからファームウェアを更新する

ZED Explorerでは、GUIを使用せずに、ファームウェアの.binファイルを指定してファームウェアを更新することもできます(<firmware_file.bin>をファイルのパスに置き換えてください)。

ZED_Explorer --updatefw <firmware_file.bin>

更新が完了したら、次のコマンドでカメラを再起動できます。

ZED_Explorer --reboot

コマンドラインオプションの完全な一覧については、ZED_Explorer -hを実行するか、ZED Explorerのドキュメントを参照してください。