ステレオラブスのデバイスのサンプルまたは試用機を入手できますか?

Last updated: October 23, 2026

無料トライアルやサンプルユニットは提供していませんが、Stereolabsのカメラデバイスを試す方法は2つあります。

30日間返品ポリシー

製品には30日間の返品ポリシーが付いているため、カメラを購入してニーズに合わないと判断した場合は、全額返金(配送費を除く)で返品できます。

SDKのダウンロード

物理的なZEDがなくてもZED SDKを試す方法がもう1つあります。実際にZED SDKをダウンロードしてインストールし、録画済みのデモシーケンスを使ってテストできます。

  1. ZED SDKをダウンロードしてインストールします。

  2. このサポートページからSVOファイルをダウンロードします。

  3. ZEDツール(ZED Explorer、ZED Depth Viewer、ZEDfuなど)のいずれかを開き、「SVOファイルを読み込む」アイコンをクリックして録画済みのシーケンスを開きます。

  4. または、Githubで利用できるZED Examplesのいずれかを使用し、ZED Inputとして「SVO」を選択することもできます。