物体認識はカメラに内蔵されたAI上で実行されますか、それとも開発プラットフォーム(PC、組み込みLinuxデバイスなど)上で実行されますか?
Last updated: October 22, 2026
ZEDカメラにはAIプロセッサは内蔵されていません。物体認識をはじめ、その他すべてのZED SDK機能は、ホストデバイス(NVIDIA® GPU搭載PC、NVIDIA® Jetson™モジュール、またはZED Box)上で実行されます。カメラは同期された左右の画像をストリーミングし、ZED SDKがCUDAとTensorRTを使用してホストGPU上で処理します。
ZED SDKの物体検出モジュールは、AI検出と深度情報を組み合わせて、物体の3D位置特定と追跡を行います:
マルチクラス検出:組み込みモデルは、複数の物体クラス(人物、車両、バッグ、動物、電子機器、果物や野菜、スポーツ用品など)を検出し、3D位置、3Dバウンディングボックス、速度、追跡IDを取得します。
カスタム検出:独自の検出器(YOLO形式のONNXモデルなど)を実行し、検出された物体の3D位置と追跡をZED SDKに計算させることができます。
ボディトラッキング:人物の3Dスケルトン検出と追跡。
これらの機能は、すべてのZEDステレオカメラ(ZED 2i、ZED Mini、ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano)およびデュアルZED X One Virtual Stereoカメラで利用できます。CUDAをサポートするNVIDIA® GPUが必要です。ZED SDKは無料で利用できます。
詳細情報: