ZEDカメラでは、異なる解像度の画像ペアを取得することは可能ですか?たとえば、カメラの一方のセンサーからHD1080画像を、もう一方からVGA画像を取得することはできますか?

Last updated: October 23, 2026

残念ながら、Left画像とRight画像は同期されているため不可能です。同じ解像度の2つのセンサーのみを同期できます。

 

追加リソース:

ZEDはどのように動作しますか?

ZED2はリアルタイムのライブメッシュテクスチャリングに対応していますか?