カメラを取り外さずに復旧するにはどうすればよいですか?
Last updated: October 23, 2026
注: 以下のヒントはZEDおよびZED Mini*カメラモデルには適用されません。*
ZED 2およびZED 2i
お使いのZED 2またはZED 2iカメラが無効な状態で動かなくなり、再び開けなくなった場合は、ZED SDKのsl::Camera::reboot 関数(C++/Python/C#/C)を呼び出すことで、カメラの接続を抜き差しせずに機能を復旧できます。
ZED Explorerツールの起動オプション--reboot を使用することもできます。
Linux:
ZED_Explorer --rebootWindows:
"ZED Explorer.exe" --rebootホストデバイスに複数のカメラが接続されている場合、単純な--rebootコマンドでは、最初に利用可能なカメラのみが再起動されます。特定のカメラを再起動するには、そのシリアル番号を入力してください。
--reboot 3*******ZED XおよびZED X Mini
NVIDIA® Jetsonホストデバイスを再起動せずに、無効な状態で動かなくなったZED XまたはZED X Miniカメラを復旧したい場合は、ターミナルコマンド
sudo systemctl restart zed_x_daemon注: ZED Xカメラの接続を抜き差しすることは、リセットして復旧する有効な方法ではありません。