購入前に確認して試すことができる、ZED製品の動画/画像サンプルはありますか?
Last updated: October 23, 2026
ZED SDKを使用すると、H.264、H.265、または可逆圧縮を使用して大容量のビデオデータセットを記録できます。SDKはステレオラブスのSVO形式を使用して、タイムスタンプやセンサーデータなどの追加メタデータとともにビデオを保存します。
SVOファイルを読み込むと、ZED APIはZEDが接続され、ライブフィードが利用可能であるかのように動作します。ZED APIのすべてのモジュール(深度、トラッキング、空間マッピングなど)が利用可能です。
ZED SDKでSVOファイルを使用する方法の詳細は、オンラインドキュメントでご確認いただけます。
デモ用SVOファイル
空間マッピングで生成されたメッシュの例
ご不明な点がございましたら、support@stereolabs.comまでお問い合わせください。