Seeed Studio 캐리어 보드 및 개발 키트와 함께 GMSL2 카메라를 사용할 수 있나요?

Last updated: October 27, 2026

네이티브 지원

StereoLabs GMSL2 카메라(ZED X, ZED X 미니, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S및 ZED X One 4K)는 NVIDIA® Jetson™ 플랫폼에서 작동하려면 ZED X 드라이버가 필요합니다. 이 드라이버에는 GMSL2 디시리얼라이저가 Jetson™ CSI/MIPI 인터페이스에 연결된 방식을 설명하는 커널 모듈과 디바이스 트리 오버레이가 포함되어 있으며, 이 구성은 각 캐리어 보드에 따라 다릅니다.

Seeed Studio 캐리어 보드 및 개발 키트(예: reComputer Mini J501과 같은 reComputer 시리즈)는 타사 캐리어 보드 이며 기본적으로 지원되지 않습니다 by the ZED X 드라이버. StereoLabs에서 기본적으로 지원하는 플랫폼 목록은 다음 ZED X 드라이버 페이지에서 확인할 수 있습니다.

Seeed Studio에서 제공하는 드라이버

Seeed Studio 보드용 일부 ZED X 드라이버 패키지는 Seeed Studio 자체에서 빌드하고 배포합니다. 예를 들어 Seeed Studio 위키를 통해 배포됩니다. 디바이스 트리 오버레이를 포함한 이러한 패키지는 Seeed Studio에서 유지 관리합니다.

다음과 같은 Seeed Studio 보드의 GMSL2 카메라 문제를 경험하는 경우:

  • ZED SDK에 의해 카메라가 다음과 같이 나열되지만 AVAILABLE 로 열리지 않는 경우 CAMERA NOT DETECTED;

  • 드라이버가 카메라를 정상적으로 프로브했지만 프레임을 전달하지 못하는 경우;

  • 일부 GMSL2 포트에서 캡처 시간 초과가 발생하는 경우;

직접 Seeed Studio 지원팀 에 문의해 보드 모델, Jetson™ Linux(L4T) 버전, 드라이버 패키지 버전 및 ZED SDK 버전을 제공해 주세요. 그러면 호환 가능하고 최신 상태인 드라이버 패키지를 제공할 수 있습니다.

ZED X 드라이버 소스 코드에 대한 액세스

타사 캐리어 보드용 ZED X 드라이버를 직접 빌드하고 조정하려는 경우, 드라이버 소스 코드는 비공개 저장소에서 호스팅됩니다. Stereolabs와 상호 NDA에 서명한 후 액세스 권한을 부여받을 수 있습니다. 절차를 시작하려면 다음 주소로 문의해 주세요. support@stereolabs.com .

기본 지원 대안

Stereolabs가 ZED X 드라이버와 ZED SDK를 완전히 지원하는 즉시 사용 가능한 GMSL2 설정을 원한다면 다음을 사용할 수 있습니다.

요약

플랫폼

ZED X 드라이버 지원

문의처

Seeed Studio 캐리어 보드 및 개발 키트

네이티브 지원 아님; Seeed Studio에서 드라이버 패키지 제공

Seeed Studio 지원

타사 보드용 맞춤형 드라이버 빌드

상호 NDA에 따라 소스 코드 제공 가능

support@stereolabs.com

지원되는 Jetson에서 사용하는 Stereolabs ZED 박스, 미니 캐리어 보드, ZED Link™ 개발 키트

네이티브

support@stereolabs.com

애플리케이션에 가장 적합한 구성에 대해 궁금한 점이 있으면 다음 주소로 문의해 주세요: support@stereolabs.com.