Stereolabs 장치의 샘플 또는 체험용 장치를 받을 수 있나요?
Last updated: October 23, 2026
무료 체험 또는 샘플 제품은 제공하지 않지만, Stereolabs 카메라 장치를 테스트할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다:
30일 반품 정책
제품에는 30일 반품 정책이 적용되므로, 카메라를 구매한 후 필요에 맞지 않는다고 판단되면 배송 비용을 제외한 전액 환불을 받고 반품할 수 있습니다.
SDK 다운로드
실제 ZED가 없어도 ZED SDK를 테스트할 수 있는 또 다른 방법이 있습니다. ZED SDK를 다운로드하고 설치한 후 녹화된 데모 시퀀스를 사용하여 테스트할 수 있습니다:
ZED SDK를 다운로드하여 설치합니다.
이 지원 페이지에서 SVO 파일을 다운로드합니다.
ZED 도구(ZED Explorer, ZED Depth Viewer, ZEDfu 등) 중 하나를 열고 "Load SVO File" 아이콘을 클릭하여 녹화된 시퀀스를 엽니다.
또는 Github에서 제공되는 ZED Examples 중 하나를 사용하고 ZED 입력으로 "SVO"를 선택할 수 있습니다.