구매 전에 확인하고 테스트해 볼 수 있는 ZED 제품의 비디오/이미지 샘플이 있나요?

Last updated: October 23, 2026

ZED SDK를 사용하면 H.264, H.265 또는 무손실 압축을 사용하여 대용량 비디오 데이터 세트를 녹화할 수 있습니다. SDK는 Stereolabs SVO 형식을 사용하여 타임스탬프와 센서 데이터 같은 추가 메타데이터와 함께 비디오를 저장합니다.

SVO 파일을 로드하면 ZED API는 ZED가 연결되어 라이브 피드를 사용할 수 있는 것처럼 동작합니다. ZED API의 모든 모듈을 사용할 수 있습니다: 깊이, 트래킹, 공간 매핑 등.

ZED SDK에서 SVO 파일을 사용하는 방법에 대한 자세한 정보는 온라인 문서에서 확인할 수 있습니다.

데모 SVO 파일

공간 매핑으로 생성된 예제 메시

어려움이 있다면 support@stereolabs.com으로 질문을 보내주세요.