Posso usar câmeras GMSL2 com placas portadoras e kits de desenvolvimento da Seeed Studio?

Last updated: October 27, 2026

Suporte nativo

As câmeras GMSL2 da Stereolabs (ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S, e ZED X One 4K) precisam do Driver ZED X para funcionar com uma plataforma NVIDIA® Jetson™ . O driver inclui os módulos do kernel e a sobreposição da árvore de dispositivos que descreve como os desserializadores GMSL2 estão conectados às interfaces CSI/MIPI do Jetson™ , e essa configuração é específica para cada placa de suporte.

As placas de suporte e kits de desenvolvimento da Seeed Studio (por exemplo, a série reComputer, como o reComputer Mini J501) são placas de suporte de terceiros e não são compatíveis nativamente com o Driver ZED X. A lista de plataformas compatíveis nativamente pela Stereolabs está disponível na página Drivers ZED X.

Drivers fornecidos pela Seeed Studio

Alguns pacotes do Driver ZED X para placas da Seeed Studio são compilados e distribuídos pela própria Seeed Studio, por exemplo, por meio do wiki da Seeed Studio. Esses pacotes, incluindo suas sobreposições da árvore de dispositivos, são mantidos pela Seeed Studio.

Se você tiver problemas com as câmeras GMSL2 em uma placa da Seeed Studio, como:

  • câmeras listadas pelo ZED SDK como AVAILABLE mas que falham ao abrir com CAMERA NOT DETECTED;

  • câmeras corretamente detectadas pelo driver, mas que não fornecem quadros;

  • tempo limite de captura em algumas portas GMSL2;

entre em contato diretamente com a equipe de suporte da Seeed Studio , informando o modelo da sua placa, a versão do Jetson™ Linux (L4T), a versão do pacote do driver e a versão do ZED SDK, para que possam fornecer um pacote de driver compatível e atualizado.

Acesso ao código-fonte do Driver ZED X

Se você quiser compilar e adaptar o Driver ZED X para uma placa de suporte de terceiros por conta própria, o código-fonte do driver está hospedado em um repositório privado. O acesso pode ser concedido após a assinatura de um NDA mútuo com a Stereolabs; escreva para support@stereolabs.com para iniciar o processo.

Alternativas compatíveis nativamente

Para uma configuração GMSL2 pronta para uso, com o Driver ZED X e o ZED SDK totalmente compatíveis com a Stereolabs, você pode usar:

Resumo

Plataforma

Compatibilidade com o Driver ZED X

Quem contatar

Placas de suporte e kits de desenvolvimento da Seeed Studio

Não nativo; pacotes de driver fornecidos pela Seeed Studio

Suporte da Seeed Studio

Compilação de driver personalizada para uma placa de terceiros

Código-fonte disponível sob NDA mútuo

support@stereolabs.com

ZED Box da Stereolabs, Mini Carrier Board, ZED Link em kits de desenvolvimento Jetson™ compatíveis

Nativo

support@stereolabs.com

Para qualquer dúvida sobre a melhor configuração para sua aplicação, escreva para support@stereolabs.com.