Como posso remover a deriva da IMU da minha câmera?
Last updated: August 13, 2026
O ZED SDK monitora continuamente os desvios do IMU integrado nas câmeras ZED e os atualiza conforme necessário. No entanto, fatores externos, como ventiladores de resfriamento próximos de um PC ou laptop, podem interferir nesses valores de desvio, causando problemas de deriva quando o efeito do ventilador não estiver mais presente.
Calibração Estática
A ferramenta ZED Calibration permite redefinir os desvios do giroscópio para os valores padrão, eliminando problemas de deriva.
Etapas para Redefinir os Desvios do Giroscópio
Coloque a câmera sobre uma superfície estável e livre de vibrações (por exemplo, o chão).
Abra um terminal de console.
Execute a ferramenta de calibração com a opção --calib_gyro:
No Windows (PowerShell):
& 'C:\Program Files (x86)\ZED SDK\tools\ZED Calibration.exe' --calib_gyroNo Linux (Ctrl+Alt+t):
ZED_Calibration --calib_gyro
Inicie a ferramenta ZED Depth Viewer e deixe-a executar por 60 segundos sem tocar na câmera para permitir que o ZED SDK realize um ajuste automático.
Inicie a ferramenta ZED Sensor Viewer para validar o procedimento e confirmar a ausência de deriva na visualização 3D.
Se o problema persistir, prossiga com uma recalibração dinâmica completa do IMU.
Calibração Dinâmica
Se a redefinição dos desvios não resolver completamente o problema, pode ser necessária uma calibração dinâmica de 6 pontos.
Etapas para a Calibração do IMU
Coloque a câmera sobre uma superfície estável e livre de vibrações (por exemplo, o chão).
Abra um terminal de console.
Execute a ferramenta de calibração com a opção --calib_dynamic:
No Windows (PowerShell):
& 'C:\Program Files (x86)\ZED SDK\tools\ZED Calibration.exe' --calib_dynamicNo Linux (Ctrl+Alt+t):
ZED_Calibration --calib_dynamic
Siga as instruções exibidas na tela para mover a câmera para as posições necessárias.
Inicie a ferramenta ZED Depth Viewer e deixe-a executar por 60 segundos sem tocar na câmera para permitir que o ZED SDK realize um ajuste automático.
Inicie a ferramenta ZED Sensor Viewer para validar o procedimento e confirmar a ausência de deriva na visualização 3D.
Assistência Adicional
Se o problema persistir após a realização de ambas as etapas de calibração, entre em contato com o Suporte da Stereolabs pelo e-mail support@stereolabs.com.