我可以将 GMSL2 相机与 Seeed Studio 载板和开发套件一起使用吗?
Last updated: October 27, 2026
原生支持
StereoLabs GMSL2 相机(ZED X、 ZED X Mini、 ZED X Nano、 ZED X One GS、 ZED X One S和 ZED X One 4K)需要 ZED X 驱动程序才能在 NVIDIA® Jetson™ 平台上工作。该驱动程序包含内核模块和设备树覆盖层,用于描述 GMSL2 解串器与 Jetson™ CSI/MIPI 接口的连接方式,并且此配置针对每种载板而定。
Seeed Studio 载板和开发套件(例如 reComputer 系列,如 reComputer Mini J501)属于 第三方载板 ,并且 不受原生支持 ,ZED X 驱动程序不支持这些载板。StereoLabs 原生支持的平台列表可在 ZED X 驱动程序页面上查看。
Seeed Studio 提供的驱动程序
部分适用于 Seeed Studio 载板的 ZED X 驱动程序包由 Seeed Studio 自行构建和分发,例如通过 Seeed Studio wiki。这些软件包(包括其设备树覆盖层)由 Seeed Studio 维护。
如果您在 Seeed Studio 载板上使用 GMSL2 相机时遇到问题,例如:
ZED SDK 将相机列为
AVAILABLE,但无法通过CAMERA NOT DETECTED打开;驱动程序正确探测到相机,但相机不输出帧;
某些 GMSL2 端口出现采集超时;
请直接联系 Seeed Studio 支持团队 ,并提供您的载板型号、Jetson™ Linux (L4T) 版本、驱动程序包版本和 ZED SDK 版本,以便他们提供兼容且最新的驱动程序包。
获取 ZED X 驱动程序源代码
如果您希望自行构建和适配适用于第三方载板的 ZED X 驱动程序,驱动程序源代码托管在私有代码库中。与 StereoLabs 签署双方保密协议(NDA)后即可获得访问权限;请写信至 support@stereolabs.com 以开始流程。
原生支持的替代方案
如需使用由 StereoLabs 完全支持的即用型 GMSL2 设置(包括 ZED X 驱动程序和 ZED SDK),您可以使用:
以下 ZED Box 2 系列 以及其他 StereoLabs 嵌入式电脑,预装 ZED SDK;
以下 Mini 载板,用于集成到对空间和成本要求严格的机器人和机器中;
以下 ZED Link 采集卡 ,适用于由 ZED X 驱动程序支持的 NVIDIA® Jetson™ 开发套件。
摘要
平台 | ZED X 驱动程序支持 | 联系对象 |
|---|---|---|
Seeed Studio 载板和开发套件 | 非原生支持;驱动程序包由 Seeed Studio 提供 | Seeed Studio 支持 |
为第三方载板定制驱动程序 | 根据双方保密协议提供源代码 | |
StereoLabs ZED 盒子、Mini 载板、受支持 Jetson™ 开发套件上的 ZED Link | 原生支持 |
如对适合您应用的最佳配置有任何疑问,请写信至 support@stereolabs.com。