ZED 相机录制的视频文件大小是多少?

Last updated: October 23, 2026

ED 相机以 StereoLabs SVO2 格式录制视频(.svo2 文件扩展名),该格式随 ZED SDK 4.1 引入,此后一直作为默认格式使用。播放时仍支持旧版 .svo 文件。

最终文件大小取决于四个主要因素:分辨率、帧率、压缩模式,以及对于 H.264/H.265 而言的编码比特率。

压缩模式

ZED SDK 提供无损和有损两种压缩模式:

Compression Mode

Average Size (% of RAW)

LOSSLESS (PNG/ZSTD)

42%

H.264 (AVCHD)

1%

H.265 (HEVC)

1%

H.264 LOSSLESS

25%

H.265 LOSSLESS

25%

H.264 和 H.265 模式使用 NVIDIA 硬件编码器(NVENC),因此是长时间录制的推荐选择:文件大小大幅减小,同时 CPU/GPU 负载保持在最低水平。

典型文件大小

作为参考,对于以 HD2K@15Hz 录制的视频(ZED、ZED Mini、ZED 2i):

  • 无损:每小时约 180 GB

  • 使用默认比特率的 H.264/H.265:每小时约 7 GB

使用 H.264 或 H.265 时,您可以通过 API 的 RecordingParameters 更改比特率;比特率直接决定文件大小和视频质量。

对于具有相同像素吞吐量的分辨率/帧率组合,数据速率大致保持不变(例如,HD2K@15Hz 与 HD720@60Hz 相当)。以较低的分辨率和帧率进行录制(例如 HD720@15Hz)会按比例减小文件大小。

相同的考虑也适用于 GMSL2 相机(ZED X、ZED X Mini、ZED X One)的原生分辨率(HD1200、HD1080、SVGA)。

注意:SVO2 文件不仅存储立体视频流,还存储时间戳、高频 IMU/传感器数据以及可选的用户自定义数据。与视频流相比,传感器数据对文件总大小的贡献可以忽略不计。

有关更多信息,请参阅视频录制文档。