什么是校准文件?

Last updated: August 13, 2026

获取您的标定文件

ZED 设备是使用立体视觉的深度相机,通过两台位置错开的相机捕捉场景的不同视图。通过分析这两张图像,系统可以确定相对深度信息。

标定文件包含左右相机位置以及其光学特性的精确详情。该文件对于深度估计过程至关重要,并确保其质量。

该文件在我们的制造过程中生成,并在首次访问时由 ZED SDK 或任何兼容应用程序自动下载。

标定文件保存在特定位置,并以相机的序列号命名:

  • 在 Windows 上: C:\ProgramData\Stereolabs\settings

  • 在 Linux 上: /usr/local/zed/settings/

标定文件始终可以从此网页手动下载:calib.stereolabs.com

使用 ZED SDK 时,您可以通过 getCameraInformation() 访问参数。此函数会返回原始文件中的参数以及校正图像的参数。

默认情况下,每次相机初始化时都会运行自标定过程,以优化文件中的参数。返回的参数是经过优化的参数,将由 SDK 使用。

标定参数

ZED 标定文件包含每种分辨率下左右传感器的内参。示例如下:

[LEFT_CAM_2K]
fx=1952.5
fy=1952.5
cx=1104
cy=621
k1=0
k2=0
p1=0
p2=0
k3=0
  • fx 和 fy 是以像素为单位的焦距。

  • cx 和 cy 是以像素为单位的光学中心坐标。

  • k1、k2、p1、p2、和 k3 是畸变参数。

这些数据符合针孔相机模型。

立体参数

立体参数也称为外参,表示左右传感器之间的关系。更准确地说,它表示右传感器相对于左传感器的位置,其中旋转中心就是右传感器本身。

[STEREO]
Baseline=120
TY=0
TZ=0
CV_2K=0.0160464
CV_FHD=0.0160464
CV_HD=0.0160464
CV_VGA=0.0160464
RX_2K=0.0111974
RX_FHD=0.0111974
RX_HD=0.0111974
RX_VGA=0.0111974
RZ_2K=0.000456281
RZ_FHD=0.000456281
RZ_HD=0.000456281
RZ_VGA=0.000456281
  • Baseline 是光学元件之间的距离,单位为毫米。

  • CV_*** 也称为 RY_*** ,用于测量光学会聚度。

  • RX_*** 和 RZ_*** 是描述两个传感器之间变换的其他旋转轴。旋转采用 Rodrigues 表示法。