如何在没有互联网连接的机器人上使用带 Docker 的 ZED?
Last updated: October 22, 2026
通常只有在您首次使用基于 ZED SDK 的应用程序打开 ZED 相机时,才需要互联网连接,以下载其出厂校准文件;以及在您首次使用 AI 模型时下载该模型。
注意:2026 年 5 月之后生产的相机(ZED Mini 除外)还会将出厂校准文件存储在内部 EEPROM 中,ZED SDK v5.3 或更高版本无需互联网连接即可读取该文件。请参阅如何重新校准我的 ZED 双目相机?
每一次启动容器时,它的行为都如同相机首次连接到一台新设备:ZED SDK 找不到校准文件和 AI 模型,并会尝试再次下载它们。
校准文件
将主机文件夹 /usr/local/zed/settings/ 挂载为卷,以便容器使用存储在主机上的校准文件:
docker run --runtime nvidia -it --privileged \
-v /usr/local/zed/settings/:/usr/local/zed/settings/ \
<docker_image> sh将 <docker_image> 替换为您的镜像名称。如果主机也没有互联网连接,请按照这篇文章中的说明从另一台计算机下载校准文件,并将其复制到主机设置文件夹中。
AI 模型
使用 ZED SDK AI 模块(神经深度模式、目标检测、身体追踪)的机器人还需要经过优化的 AI 模型。将主机文件夹 /usr/local/zed/resources/ 挂载为卷:
docker run --runtime nvidia -it --privileged \
-v /usr/local/zed/settings/:/usr/local/zed/settings/ \
-v /usr/local/zed/resources/:/usr/local/zed/resources/ \
<docker_image> sh模型必须在与容器中使用的相同 GPU 型号上,并使用相同的 ZED SDK 版本进行优化;请参阅如何手动优化 ZED SDK AI 模型?
对于 GMSL2 相机(ZED X 家族),ZED X 驱动程序还需要额外的卷和设备;请参阅Docker 文档。