开始使用 Jetson Orin Nano (NX) 开发套件和 ZED X / ZED X One 摄像头

Last updated: August 13, 2026

ZED X 和 ZED X One 相机使用 GMSL2 连接,与 USB 不兼容。要将它们连接到 Jetson Orin Nano (NX) 开发套件,需要使用 ZED Link capture card(Mono 或 Duo)。

要设置您的系统,请按照以下步骤操作:

  1. 安装 ZED Link capture card 到 Jetson 开发套件上,并按照与您的 capture card 型号相匹配的指南刷写 GMSL2 驱动程序:
  2. 安装 ZED SDK,请从下载页面下载适用于您的 L4T/JetPack 版本的安装包。
  3. 开始使用您的相机,请参阅专门的文档:

如果您在设置过程中遇到任何问题,请参阅 ZED Link 故障排除指南,或通过 support@stereolabs.com 联系我们。


附件:
User_Guide_GMSL_CompatibilityOrinNXDevKit.pdf