如何更新我的 ZED 相机固件?

Last updated: October 22, 2026

StereoLabs 会发布新的固件版本,以提升相机性能并添加新功能。您可以使用 ZED Explorer 更新设备固件,该工具包含在 ZED SDK 中。

如何检查新固件并更新相机

  1. 将相机连接到计算机并打开 ZED Explorer。

  2. 单击相机序列号旁边的齿轮图标,打开相机和应用程序设置对话框。

  3. 选择固件更新选项卡。如果您的相机有可用的新固件版本,您可以从此选项卡开始更新。

  4. ZED Explorer 将下载固件并开始更新。

  5. 更新结束后,拔下并重新插入相机。

重要提示:请勿中断更新过程;中断更新可能会损坏相机固件。更新进行期间,请勿断开相机连接、关闭 ZED Explorer 或在计算机上启动繁重任务。

注意:并非所有 ZED 相机都支持固件更新。如果您的相机不支持固件更新,固件更新选项卡将被禁用。

Jetson:无法从 NVIDIA® Jetson™ 主板执行固件更新或降级;请使用安装了最新 ZED SDK 的台式机或笔记本电脑。

从命令行更新固件

ZED Explorer 还允许您无需使用图形用户界面即可更新固件,只需提供固件 .bin 文件(将 <firmware_file.bin> 替换为文件路径):

ZED_Explorer --updatefw <firmware_file.bin>

更新完成后,您可以使用以下命令重启相机:

ZED_Explorer --reboot

如需完整的命令行选项列表,请运行 ZED_Explorer -h,或参阅 ZED Explorer 文档。