为什么深度图这么暗?
Last updated: October 23, 2026
当您尝试在屏幕上可视化通过 `retrieveDepth` API 函数获取的或从 Depth Viewer 工具保存的深度图时,通常会发现它非常暗,因为您看到的是一个映射而不是一张图像。
深度图和 ZED SDK API
通过 `retrieveDepth` API 函数(C++ - Python)获取的 深度图 是一个 32 位格式的深度值矩阵,单位为打开相机时所选择的测量单位(默认值:米)。为了能够进行可视化,例如使用 OpenCV,您必须将该映射进行归一化,并将其重新缩放到灰度范围 0-255(8 位图像)。
应用于每个像素的公式:
new_value = value/max_range * 255
`max_range` 可以是打开相机时选择的最大可用范围值,也可以是深度图中存在的最大深度值,或者是自定义选择的值。
为了正确显示深度图像,我们建议您不要对深度图值进行归一化,而是使用 `retrieveImage` API 函数(C++ - Python),并使用 `VIEW::DEPTH` 参数(C++ - Python)。
深度图和 ZED Depth Viewer 工具
使用 ZED Depth Viewer 工具的 SAVE 命令获得的图像是一个 16 位深度图,其中包含以毫米为单位的深度值,范围为 0-65535[0 米至 65.535 米]。

靠近摄像头的物体具有较低的深度值,因此如果使用标准图像查看器显示保存的图像,这些物体会呈现为黑色。
为了在深度图中查看物体,需要使用图像编辑器打开该图,并使用归一化滤镜,该滤镜会自动将所有值重新缩放为可见的灰度数据。
注意: ZED Depth Viewer 工具左下方窗口中显示的颜色深度,是通过使用 ZED SDK 的 `retrieveImage` API 函数(C++ - Python)获得的。