如何消除我的相机的 IMU 漂移?
Last updated: August 13, 2026
ZED SDK 会持续监控 ZED 相机中板载 IMU 的偏置,并根据需要进行更新。但是,外部因素(例如 PC 或笔记本电脑附近的冷却风扇)可能会干扰这些偏置值,从而在风扇影响不再存在时导致漂移问题。
静态校准
ZED Calibration 工具允许您将陀螺仪偏置重置为默认值,从而消除漂移问题。
重置陀螺仪偏置的步骤
将相机放置在稳定、无振动的表面上(例如地板)。
打开控制台终端。
使用 --calib_gyro 选项运行校准工具:
在 Windows(PowerShell)上:
& 'C:\Program Files (x86)\ZED SDK\tools\ZED Calibration.exe' --calib_gyro在 Linux(Ctrl+Alt+t)上:
ZED_Calibration --calib_gyro
启动 ZED Depth Viewer 工具,并让其运行 60 秒,期间不要触碰相机,以便 ZED SDK 执行自动自调节。
启动 ZED Sensor Viewer 工具以验证该过程,并确认 3D 视图中不存在漂移。
如果问题仍然存在,请继续执行完整的动态 IMU 重新校准。
动态校准
如果重置偏置无法完全解决问题,可能需要进行 6 点动态校准。
IMU 校准步骤
将相机放置在稳定、无振动的表面上(例如地板)。
打开控制台终端。
使用 --calib_dynamic 选项运行校准工具:
在 Windows(PowerShell)上:
& 'C:\Program Files (x86)\ZED SDK\tools\ZED Calibration.exe' --calib_dynamic在 Linux(Ctrl+Alt+t)上:
ZED_Calibration --calib_dynamic
按照屏幕上的说明,将相机移动到所需的位置。
启动 ZED Depth Viewer 工具,并让其运行 60 秒,期间不要触碰相机,以便 ZED SDK 执行自动自调节。
启动 ZED Sensor Viewer 工具以验证该过程,并确认 3D 视图中不存在漂移。
进一步帮助
如果执行这两个校准步骤后问题仍然存在,请通过 support@stereolabs.com 联系 Stereolabs 支持团队。