我们不提供免费试用或样机,但有两种方式可以测试 Stereolabs 相机设备:
30 天退货政策
产品确实提供 30 天退货政策,因此如果您购买了相机后发现它不符合您的需求,可以将其退回并获得全额退款(不包括运输费用)。
SDK 下载
您还可以通过另一种方案来测试 ZED SDK,而无需实体 ZED。您可以下载并安装 ZED SDK,并使用录制的演示序列进行测试:
下载并安装 ZED SDK。
从此支持页面下载 SVO 文件。
打开 ZED 工具之一(ZED Explorer、ZED Depth Viewer、ZEDfu 等),然后点击“加载 SVO 文件”图标以打开录制的序列。
或者,您可以使用ZED 示例中的一个,这些示例可在 Github 上获取,并选择“SVO”作为 ZED 输入。