如何在不拔掉相机的情况下恢复它?
Last updated: October 23, 2026
注意: 以下提示不适用于 ZED 和 ZED Mini 相机型号。
ZED 2 和 ZED 2i
如果您的 ZED 2 或 ZED 2i 相机卡在无效状态并且您无法再打开它,可以通过调用 ZED SDK 函数 sl::Camera::reboot (C++/Python/C#/C),无需拔下并重新插入相机即可恢复其功能。
您也可以使用 ZED Explorer 工具的启动选项 --reboot 。
Linux:
ZED_Explorer --rebootWindows:
"ZED Explorer.exe" --reboot如果主机设备连接了多个相机,简单的 --reboot 命令只会重启第一个可用的相机。要重启指定的相机,请输入其序列号。
--reboot 3*******ZED X 和 ZED X Mini
如果您想在不重启 NVIDIA® Jetson 主机设备的情况下恢复处于无效状态的 ZED X 或 ZED X Mini 相机,可以使用终端命令
sudo systemctl restart zed_x_daemon注意: 拔下并重新插入 ZED X 相机不是重置和恢复它的有效方法。