我可以在不使用 CUDA 的情况下使用 ZED 吗?
Last updated: October 22, 2026
USB 3.0 ZED 相机(ZED 2i、ZED Mini 以及旧款 ZED 和 ZED 2)符合 UVC(USB 视频类)标准,因此您无需 ZED SDK 和 CUDA,即可在 Windows、Linux 和 macOS 上捕获左右并排的视频流。
要在不使用 CUDA 的情况下访问 Linux 上的相机,包括 IMU 和其他传感器,您可以使用我们的开源 zed-open-capture 库。在这种情况下,深度信息必须使用您自己的立体匹配算法进行计算。
但是,ZED SDK 需要配备 CUDA 的 NVIDIA® GPU,才能在主机设备上实时计算深度、位置追踪、空间映射和 AI 模块。
注意:GMSL2 相机(ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano、ZED X One)不是 UVC 设备;它们需要配备 ZED Link 采集卡或 ZED 盒子的 NVIDIA® Jetson™ 平台,以及 ZED X Driver。