我的 ZED 传感器已停止工作。如何下载诊断文件?
Last updated: October 23, 2026
如果您的 ZED 相机未按预期工作,ZED Diagnostics 工具可以生成诊断报告,帮助我们的支持团队分析您的系统配置并确定问题来源。
请按照以下步骤生成诊断文件,并将其发送至 support@stereolabs.com。
步骤 1:安装最新的 ZED SDK
从我们的开发者页面下载并安装最新的 ZED SDK。许多问题只需更新到最新的 SDK 版本即可解决。
安装完成后,请重启计算机,以重新加载环境变量,并确保没有任何因素干扰 ZED SDK。
步骤 2:连接相机
将 ZED 相机连接到您的设备。如果您拥有多个相机,请一次连接并测试一个相机。
GMSL2 相机(ZED X、ZED X One)注意事项:硬件配置的任何修改,例如插拔相机或更改相机顺序,都需要重启 Jetson,或使用以下命令重启守护进程:
sudo systemctl restart zed_x_daemon步骤 3:运行 ZED Diagnostics 工具
Windows:打开“开始”菜单,在 ZED SDK 文件夹中搜索“ZED Diagnostic”,或运行
C:\Program Files (x86)\ZED SDK\tools\ZED Diagnostic.exe(右键单击并选择“以管理员身份运行”)。Linux / NVIDIA Jetson:打开终端并输入
ZED_Diagnostic,或从 ZED SDK 安装目录运行:/usr/local/zed/tools/ZED_Diagnostic。
按下开始按钮;该工具将自动检测已连接的相机并执行一系列检查:ZED SDK 和 CUDA 版本、处理器和主板信息、GPU 型号、AI 模型状态、相机硬件测试(型号和固件版本)以及连接状态。
步骤 4:保存并发送诊断文件
诊断过程完成后,按保存按钮将诊断报告导出为 JSON 文件。
将文件发送至 support@stereolabs.com,并详细描述您遇到的问题:发生了什么、何时开始,以及确切的错误消息(如有)。您提供的上下文信息越多,我们就能越快为您提供帮助。
GMSL2 相机:请附上内核日志
如果您使用的是 ZED X 或 ZED X One 相机,并搭配 ZED Link 采集卡、ZED 盒子或第三方载板,请同时附上内核/驱动日志,这些日志对于调试 GMSL2 连接问题至关重要。您可以通过专用的 ZED Diagnostics 选项获取这些日志:
sudo /usr/local/zed/tools/ZED_Diagnostic --dmesg或手动运行:
sudo dmesg | grep zedx有关常见 GMSL2 问题(未检测到相机、驱动程序升级、Xavier NX / Orin NX 上的 MIPI 通道速度、系统更新后图像模糊)的更多信息,请参阅我们的专用故障排除指南:
无头系统(无可用显示器)
如果您的设备没有可用的图形用户界面,例如通过 SSH 访问的 Jetson,您可以在命令行模式下运行该工具:
ZED_Diagnostic -c完整的命令行选项列表可通过 ZED_Diagnostic -h 获取,相关内容已记录在ZED Diagnostics 文档中。
其他信息
ZED Diagnostics 工具还可以下载和优化 ZED SDK 使用的 AI 模型(神经深度模式、目标检测、身体追踪),并恢复序列号无效的 ZED 2 / ZED 2i MCU 模块。详情请参阅 ZED Diagnostics 文档。