ZED 标定恢复出厂设置的问题
Last updated: October 23, 2026
所有 ZED 相机在工厂中都会单独进行校准,每台设备的原始校准文件都存储在 StereoLabs 在线数据库中。用户可以使用自定义校准文件替换此校准(例如,通过 ZED 校准工具或使用基于 OpenCV 的流程获得);恢复出厂设置会还原原始出厂校准。
当您从 ZED 校准工具执行恢复出厂设置时,或者当 ZED SDK 找不到本地校准文件时,软件会从 StereoLabs 服务器下载原始出厂校准文件。如果下载失败,最常见的原因是没有互联网连接,或者代理/防火墙阻止了应用程序。
校准文件的存储位置
校准文件以相机的序列号命名(SNxxxxx.conf),并存储在:
Windows:
C:\ProgramData\Stereolabs\settings\Linux:
/usr/local/zed/settings/
步骤 1:检查您的互联网连接
确认计算机具有正常工作的互联网连接,并且可以访问 calib.stereolabs.com。您可以在浏览器中打开 https://calib.stereolabs.com/?SN=xxxxx 进行测试(将 xxxxx 替换为相机的序列号);浏览器应下载 SNxxxxx.conf 文件。
步骤 2:添加防火墙例外
如果浏览器中的连接正常,但 ZED 工具无法下载文件,则防火墙可能阻止了应用程序。将 ZED SDK 工具(例如 ZED Explorer 和 ZED Calibration)添加到允许的应用程序列表中:
点击 开始 并输入
firewall打开 Windows Defender 防火墙
点击 允许应用或功能通过 Windows Defender 防火墙
点击 更改设置(需要管理员权限)
点击 允许其他应用... 并浏览至 ZED 工具的可执行文件,该文件默认位于
C:\Program Files (x86)\ZED SDK\tools\为应用启用 专用 和 公用 网络
仅作为快速测试,您可以暂时禁用防火墙,执行恢复出厂设置,然后立即重新启用防火墙。我们不建议让防火墙保持禁用状态。
如果您的网络使用代理,请确保系统代理设置允许 ZED 工具通过 HTTPS 访问 calib.stereolabs.com,或者请网络管理员将此域名列入白名单。
步骤 3:手动下载校准文件
如果运行相机的计算机无法访问互联网(例如离线系统、机器人、嵌入式设备),您可以从另一台计算机下载出厂校准文件:
打开
https://calib.stereolabs.com/?SN=xxxxx(将xxxxx替换为相机的序列号)将下载的
SNxxxxx.conf文件复制到目标计算机的校准文件夹中(参见上面的路径)
ZED SDK 将自动使用本地文件,而不会再次尝试下载。
仍然遇到问题?
如果校准服务器无法识别序列号,或者按照上述步骤操作后问题仍然存在,请联系我们的支持团队,并提供您相机的序列号;我们会将校准文件发送给您,以便手动重置您的校准数据。