ZED SDK 支持哪些显卡?

Last updated: October 23, 2026

我们的 USB 摄像头符合 UVC 标准,可以连接到任何能够识别 UVC 设备的平台。但是,要使用 ZED SDK,您需要配备 NVIDIA® GPU,且其 计算能力 >= 7.5基于 Turing 微架构或更新的微架构。实际上,这意味着需要 NVIDIA® RTX 级 GPU;为获得最佳体验,我们建议使用 VRAM 大于 6 GB的 RTX 型号。

请参阅 NVIDIA 网站 ,了解支持 CUDA 的 GPU 及其计算能力的完整列表。

推荐的系统规格

我们建议使用以下系统规格,来通过最新版本的 ZED SDK 开发软件:

PC 最低配置

PC 推荐配置

嵌入式系统

内存

8 GB

16 GB

至少 4 GB

显卡

NVIDIA® RTX GPU *

NVIDIA® RTX 型号,VRAM > 6 GB

NVIDIA® Jetson™ Orin、Thor **

连接性

USB 2.0 ***

USB 3.0

USB 2.0 *** / USB 3.0 / GMSL2 / MIPI

操作系统

Windows、Ubuntu

Windows、Ubuntu

Jetson™ Linux (L4T)

* 需要配备 NVIDIA® GPU,其计算能力 >= 7.5,基于 Turing 或更新的微架构。

** NVIDIA® Jetson™ Thor 支持仍在开发中,可能存在一些限制。

*** 使用 USB 2.0 时,支持的最大分辨率为 30 FPS 下的 VGA;请参阅 ZED 是否向后兼容 USB 2.0?

GMSL2 摄像头(ZED X 家族和 ZED X One GS、S 及 4K)需要使用 ZED Link 采集卡、 ZED Box Orin或 ZED Box Mini; ZED X One Core 需要 ZED Link MIPI 采集卡。

请参阅 ZED SDK 发布页面 ,了解 Windows、Ubuntu 和 Jetson™ Linux 支持的操作系统版本列表。

注意: 在 NVIDIA® Jetson™ Orin™ Nano 4 GB 上,优化 神经 和 NEURAL_PLUS 深度模型可能需要很长时间,并且需要较大的交换文件和内存优化才能完成。

每种摄像头对应的最低 ZED SDK 版本

每种摄像头型号都在特定版本的 ZED SDK 中引入。使用摄像头需要该版本或更高版本:

摄像头型号

最低 ZED SDK 版本

ZED Mini

v2.3

ZED 2i

v3.5

ZED X

v4.0

ZED X Mini

v4.0

ZED X One GS

v4.2

ZED X One 4K

v4.2

ZED X One S

v4.2

ZED X Nano

v5.3

ZED X One Core

v5.5

我们始终建议安装 最新的 ZED SDK 发布版本,该版本支持上述所有摄像头。

NVIDIA® 驱动程序要求

我们建议为您的台式机/笔记本电脑 GPU 使用最新的 NVIDIA® 驱动程序。在 NVIDIA® Jetson™ 嵌入式系统上则不需要,因为驱动程序已包含在 Jetson™ Linux 发行版中。

Windows: 请遵循官方 NVIDIA 驱动程序下载页面 上的说明,获取适用于您 GPU 的最新驱动程序。

Ubuntu: 安装开放内核模块版本:

sudo apt-get install -y nvidia-open

或专有内核模块版本:

sudo apt-get install -y cuda-drivers

如需更多详细信息,请参阅官方 Ubuntu NVIDIA 驱动程序安装指南。

有关更多信息,请参阅 ZED SDK 推荐规格 文档页面。