在购买前,我可以查看并测试来自 ZED 产品的任何视频/图像示例吗?
Last updated: October 23, 2026
ZED SDK 允许您使用 H.264、H.265 或无损压缩录制大型视频数据集。SDK 使用 Stereolabs SVO 格式存储视频以及其他元数据,例如时间戳和传感器数据。
加载 SVO 文件时,ZED API 的行为就像连接了 ZED 并且有实时视频流可用一样。ZED API 的每个模块都可用:深度、跟踪、空间映射等。
有关如何将 SVO 文件与 ZED SDK 配合使用的更多信息,请参阅在线文档。
演示 SVO 文件
使用空间映射生成的示例网格
如果您遇到任何困难,请将问题发送至 support@stereolabs.com