Preise, Versand und internationale Bestellungen für ZED-Kameraprodukte

Last updated: October 21, 2026

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie ein offizielles Angebot erhalten, Versandbedingungen verstehen und Informationen zu Mengenrabatten und Lieferzeiten für ZED-Kameraprodukte und Zubehör finden.

So erhalten Sie ein offizielles Angebot

Um ein offizielles Angebot mit Produktpreisen und Versandkosten zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Fügen Sie die gewünschten Artikel und Mengen Ihrem Warenkorb im Online-Geschäft von Stereolabshinzu.

  2. Fahren Sie mit dem Checkout fort.

  3. Wenn Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auf dem Angebot erscheinen soll, geben Sie sie am Ende Ihrer Adresse während des Checkout-Prozesses ein.

  4. Wählen Sie Banküberweisung als Zahlungsmethode aus und schließen Sie die Bestellung ab.

Sie erhalten automatisch ein offizielles Angebot mit Versandkosten und Bankverbindung für die Überweisung. Eine auf diese Weise aufgegebene Bestellung ist nicht bindend – die Bestellung kann storniert werden, wenn Sie sich gegen eine Fortsetzung entscheiden. Angebote sind 20 Tagegültig; wenn innerhalb dieses Zeitraums keine Zahlung eingeht, wird die Bestellung automatisch storniert.

Preise und Rabatte

Stereolabs ist ein Unternehmen mit Sitz in den USA. Alle Online-Preise und Rechnungen sind ohne Mehrwertsteuer.

Mengenrabatte werden beim Checkout automatisch angewendet und pro einzelner Bestellung berechnet, nicht kumulativ über mehrere separate Bestellungen hinweg. Ein gegebenenfalls geltender Mengenrabatt wird im Angebot ausgewiesen, das über den Checkout-Prozess per Banküberweisung erstellt wird.

Stereolabs bietet keine Sonderpreise für Wiederverkäufer, Bildungseinrichtungen, Vertriebspartner oder für Forschungs- und Entwicklungs- sowie Testzwecke an, da die Preise bereits so optimiert wurden, dass sie möglichst wettbewerbsfähig sind. Bei größeren Projektvolumen und wiederholbaren Installationen können Sie sich jedoch an das Stereolabs-Vertriebsteam wenden, um eine Bewertung projektspezifischer Preise über die standardmäßigen Mengenrabatte hinaus zu erhalten.

Internationale Bestellungen und Zollgebühren

Stereolabs versendet international; jedoch sind Zölle, Steuern und Gebühren für die Zollabfertigung nicht enthalten im Online-Preis oder in einem Angebot. Diese Kosten liegen außerhalb des Einflussbereichs von Stereolabs und sind vom Kunden zu tragen. Wir empfehlen, sich vor der Bestellung bei Ihrer örtlichen Zollbehörde über eine Schätzung der anfallenden Gebühren zu informieren.

Versand und Lieferzeiten

Alle Bestellungen werden über das Stereolabs-Geschäft abgewickelt und direkt aus dem Lager von Stereolabs in Frankreich zu DAP-Bedingungen (Delivered At Place) versendet. Eine Abholung vor Ort ist nicht möglich. Produkte sind auch über Mouser, einen in den USA ansässigen Online-Vertriebspartner, erhältlich. Stereolabs betreibt keine stationären Einzelhandelsgeschäfte.

Die aktuellen Lieferzeiten variieren je nach Produkt und werden auf der jeweiligen Produktseite des Geschäfts angegeben.

Wenn Sie mehrere Produkte in derselben Bestellung bestellen, wird die gesamte Sendung zurückgehalten, bis alle Artikel verfügbar sind. Die Lieferung dauert nach dem Versand in der Regel zusätzlich 1 bis 3 Tage .