Kann ich die ZED X und ZED X Mini an einen USB3-Anschluss anschließen?
Last updated: October 22, 2026
Nein. Die ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano und ZED X One Kameras verwenden eine schnelle und äußerst zuverlässige GMSL2-Konnektivität; sie können nicht mit den USB-3-Anschlüssen von Desktop- oder Laptop-PCs verbunden werden.
Wie kann ich Daten von ZED X GMSL2-Kameras erfassen?
GMSL2-Kameras erfordern einen NVIDIA® Jetson™-Host mit GMSL2-Eingängen. Sie können Folgendes verwenden:
eine ZED Box Orin oder eine ZED Box Mini, eingebettete PCs mit integrierten GMSL2-Eingängen;
ein NVIDIA® Jetson™-Entwicklungskit, das mit einer ZED Link Capture Card ausgestattet ist (Mono, Duo oder Quad, je nach Anzahl der Kameras); siehe Wie installiere ich die ZED X auf NVIDIA® Jetson™-Entwicklungskits?;
eine Partner-Trägerplatine mit GMSL2-Eingängen.
Informationen zu Konfigurationen mit mehreren Kameras finden Sie unter Wie verwende ich mehrere ZED-Kameras an einem Computer?
Kann ich GMSL2-zu-USB3-Konverter verwenden?
Nein. Auch wenn GMSL2-zu-USB3-Konverter existieren, können die ZED X-Kameras nicht mit solchen Geräten verwendet werden, da sie für Demosaicing, Rauschreduzierung, automatische Belichtung und automatischen Weißabgleich auf den integrierten ISP des NVIDIA® Jetson™ angewiesen sind, der auf anderen Geräten nicht verfügbar ist.
Wenn Sie eine Stereokamera für einen Desktop- oder Laptop-PC benötigen, sind die USB-3- ZED 2i und ZED Mini die richtige Wahl.