Funktioniert die ZED in Umgebungen mit schwachem Licht?
Last updated: August 13, 2026
Die ZED basiert auf passiver RGB-Stereovision. Im Gegensatz zu aktiven Tiefensensoren bildet die ZED die Funktionsweise des menschlichen Sehens tatsächlich nach. Als Faustregel gilt: Wenn Sie etwas sehen, wird die Kamera es höchstwahrscheinlich ebenfalls sehen, aber die Tiefengenauigkeit wird aufgrund der schwachen verfügbaren Informationen im Bild verringert. Beachten Sie jedoch, dass der Dynamikbereich des menschlichen Auges dem jeder Kamera bei Weitem überlegen ist.
Wenn die Szene vollständig dunkel ist, wird die ZED-Kamera keine Tiefe erfassen können. Auch das Ein- und Ausschalten des Lichts wirkt sich auf die Qualität der Tiefenkarte aus.