Reduziert der Polarisationsfilter der ZED2i das einfallende Licht?

Last updated: August 13, 2026

Der Polarisationsfilter ist eine verfügbare Option, wenn Sie eine ZED2i-Kamera kaufen. Dieser Filter hilft dabei, Blendungen und Reflexionen zu reduzieren und verbessert außerdem die Tiefengenauigkeit in reflektierenden Bereichen.

Der Polarisationsfilter reduziert das einfallende Licht um 40 %, was bei Anwendungen im Außenbereich aufgrund der sehr hohen Beleuchtungsstärke natürlicher Umgebungen kein Problem darstellt. In Innenräumen und bei schlechten Lichtverhältnissen wird dies durch Belichtung und Verstärkung ausgeglichen, was zu etwas Unschärfe und Rauschen führt, wenn nicht genügend Licht vorhanden ist.