¿Puedo conectar la ZED X y la ZED X Mini a un puerto USB3?
Last updated: October 22, 2026
No. Las cámaras ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano y ZED X Uno utilizan conectividad GMSL2 de alta velocidad y alta fiabilidad; no se pueden conectar a los puertos USB 3 de ordenadores de sobremesa o portátiles.
¿Cómo puedo capturar datos de las cámaras ZED X GMSL2?
Las cámaras GMSL2 requieren un host NVIDIA® Jetson™ con entradas GMSL2. Puede utilizar:
un ZED Box Orin o un ZED Box Mini, ordenadores integrados con entradas GMSL2 integradas;
un kit de desarrollo NVIDIA® Jetson™ equipado con una tarjeta de captura ZED Link (Mono, Duo o Quad, según el número de cámaras); consulte ¿Cómo instalo la ZED X en kits de desarrollo NVIDIA® Jetson™?;
una placa portadora asociada con entradas GMSL2.
Para configuraciones multicámara, consulte ¿Cómo utilizo varias cámaras ZED en un mismo ordenador?
¿Puedo utilizar convertidores de GMSL2 a USB3?
No. Aunque existen convertidores de GMSL2 a USB3, las cámaras ZED X no se pueden utilizar con dichos dispositivos, ya que dependen del ISP integrado de NVIDIA® Jetson™ para la demosaización, la reducción de ruido, la exposición automática y el balance de blancos automático, funciones que no están disponibles en otros dispositivos.
Si necesita una cámara estéreo para un ordenador de sobremesa o portátil, la ZED 2i y la ZED Mini USB 3 son la elección adecuada.