¿Las cámaras ZED tienen problemas para detectar personas y profundidad con lluvia, nieve o partículas suspendidas en el aire?

Last updated: October 23, 2026

Las cámaras estéreo ZED pueden utilizarse al aire libre bajo la lluvia, la nieve o con partículas en suspensión, como polvo, pero estas condiciones afectan a la detección de profundidad y a la calidad de la detección, como ocurre con cualquier sensor basado en visión. La ZED 2 ha sido reemplazada por la ZED 2i (IP66); para entornos exteriores adversos también recomendamos la ZED X y la ZED X Mini (IP67).

Qué esperar

  • Partículas en el campo de visión: las gotas de lluvia, los copos de nieve y el polvo son objetos pequeños que se mueven rápidamente, normalmente visibles solo en unos pocos fotogramas, y es posible que no se correspondan correctamente entre las imágenes izquierda y derecha. Pueden generar valores atípicos de profundidad aislados (ruido), especialmente cerca de la cámara. Las precipitaciones ligeras tienen un impacto limitado en la profundidad de objetos grandes, como personas y vehículos; las precipitaciones intensas reducen el alcance y la precisión efectivos de la profundidad.

  • Agua o suciedad en el cristal frontal: esta suele ser la principal fuente de degradación. Las gotas o la suciedad en el cristal situado delante de una lente desenfocan u obstruyen parte de la imagen, y las dos imágenes dejan de coincidir, lo que provoca datos de profundidad ausentes o incorrectos en el área afectada. Mantenga limpio el cristal frontal y considere utilizar un parasol o una carcasa protectora que limite la exposición directa.

  • Iluminación: la lluvia y la nieve suelen venir acompañadas de una iluminación baja o difusa. La detección de profundidad y la detección mediante IA necesitan imágenes con una exposición adecuada; consulte ¿Funciona la ZED en entornos con poca luz?

  • Reflejos: las superficies mojadas crean reflejos; el filtro polarizador opcional de la ZED 2i, la ZED X y la ZED X Mini reduce el deslumbramiento y los reflejos en exteriores.

Detección y seguimiento de personas

Los módulos de Detección de objetos y Seguimiento del cuerpo detectan a las personas en la imagen 2D y luego utilizan la profundidad para localizarlas en 3D. La detección sigue funcionando con precipitaciones ligeras, pero su fiabilidad y alcance disminuyen cuando el contraste de la escena baja o cuando las personas están parcialmente ocluidas. Para realizar un seguimiento preciso, las personas deben estar en la línea de visión de ambas lentes.

Recomendaciones

  • Utilice los modos de profundidad NEURAL , que son más resistentes al ruido y a las condiciones difíciles; consulte Modos de profundidad.

  • Filtre los píxeles poco fiables mediante los umbrales de confianza; consulte Configuración de profundidad.

  • Pruebe la cámara en sus condiciones operativas reales, grabando archivos SVO que pueda reproducir para ajustar los parámetros; consulte la Documentación de grabación.

Recursos adicionales: