¿Cuál es la latencia de la cámara ZED?

Last updated: August 13, 2026

La latencia de extremo a extremo de las cámaras ZED depende de la frecuencia de captura de fotogramas. La latencia es fija en términos de número de fotogramas: de 3 a 4 fotogramas para las cámaras USB3 (ZED 2i, ZED Mini) y de 2 a 3 fotogramas para las cámaras GMSL2 (ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X Uno). Por lo tanto, cuanto menor sea el período entre dos capturas de fotogramas consecutivas, menor será la latencia de extremo a extremo del sistema.

Para minimizar la latencia, configure la cámara para que funcione a la frecuencia de fotogramas más alta compatible con la resolución seleccionada:

Modelo de cámara

Resolución

Frecuencia de captura

Latencia de extremo a extremo esperada

ZED 2i, ZED Mini (USB3)

VGA

100 FPS

~30/40 ms

ZED 2i, ZED Mini (USB3)

HD720

60 FPS

~50/67 ms

ZED 2i, ZED Mini (USB3)

HD1080

30 FPS

~100/133 ms

ZED 2i, ZED Mini (USB3)

HD2K

15 FPS

~200/267 ms

ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X Uno (GMSL2)

SVGA

120 FPS

~17/25 ms

ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X Uno (GMSL2)

HD1080, HD1200

60 FPS

~33/50 ms

ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X Uno (GMSL2)

HD1080, HD1200

30 FPS

~67/100 ms

ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X Uno (GMSL2)

HD1080, HD1200

15 FPS

~133/200 ms

Tenga en cuenta que estas cifras pueden verse influidas por el controlador del host y la configuración del Sistema Operativo.

Para obtener más información sobre el ajuste de la latencia, consulte la documentación: https://docs.stereolabs.com/docs/integrations/ros-2/node-frequency-tuning#minimize-the-end-to-end-latency