¿Cuál es la versión del SO que se ejecuta en mi ZED Box o PC integrado NVIDIA® Jetson™?
Last updated: October 23, 2026
Jetson Linux (Linux para Tegra, L4T) es el sistema operativo que se ejecuta en los PC integrados basados en NVIDIA® Jetson™ módulos, como la serie ZED Box . Es un sistema operativo Linux personalizado derivado de Ubuntu.
Jetson Linux forma parte de NVIDIA® JetPack, que también incluye los controladores y las bibliotecas (CUDA, cuDNN, TensorRT y otras) necesarias para aprovechar todas las capacidades de los módulos Jetson. Cada versión de JetPack corresponde a una versión específica de Jetson Linux; consulte el archivo de JetPack para obtener la lista completa.
Conocer estas versiones es necesario para instalar el ZED SDK y el controlador ZED X, que están compilados para versiones específicas de JetPack / Jetson Linux.
Obtener la versión de Jetson Linux
cat /etc/nv_tegra_releaseEl resultado es similar a:
# R36 (release), REVISION: 4.3, GCID: ..., BOARD: generic, EABI: aarch64, DATE: ...El número R es la versión principal y REVISION corresponde a las versiones secundaria y de parche: este ejemplo corresponde a Jetson Linux 36.4.3.
Obtener la versión de JetPack
apt-cache show nvidia-jetpack | grep VersionEl resultado es similar a:
Version: 6.2+b77Este ejemplo corresponde a NVIDIA® JetPack 6.2.
Nota: el paquete nvidia-jetpack puede no estar instalado en sistemas flasheados con una imagen mínima; en este caso, utilice la versión de Jetson Linux y el archivo de JetPack para identificar la versión de JetPack.
Obtener las versiones de ZED SDK y del controlador ZED X
ZED SDK: ejecute la herramienta ZED Diagnostic o compruebe la versión indicada por ZED Explorer.
Controlador ZED X (solo cámaras GMSL2):
dpkg -l | grep stereolabs
Para recopilar toda la información sobre su sistema en un único informe, consulte ¿Cómo puedo generar el archivo de ZED Diagnostic?