¿Qué tipo de cable GMSL2 debo usar con mi cámara ZED X?

Last updated: October 23, 2026

Conector FAKRA macho en la parte posterior de una cámara ZED XConector FAKRA hembra

Todas las cámaras GMSL2 de Stereolabs (ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S, y ZED X One 4K) tienen un conector FAKRA Z macho en la parte posterior de la cámara. Requieren un cable coaxial con al menos un conector FAKRA hembra .

Descripción general de los conectores FAKRA GMSL2

El conector del otro lado del cable coaxial depende de su configuración:

Longitud máxima del cable

La longitud total máxima de la conexión GMSL2 es de 15 metros; las conexiones más largas pueden causar problemas de desconexión.

Cada acoplamiento entre cables puede introducir ruido y reducir aún más la longitud total máxima. Para minimizar el número de acoplamientos, use los cables más largos que se ajusten a su configuración.

Ejemplo 1 de configuración de cables GMSL2Ejemplo 2 de configuración de cables GMSL2Ejemplo 3 de configuración de cables GMSL2Resumen de los tipos de cables GMSL2

Todos los cables GMSL2 están disponibles en la sección de accesorios de la tienda de Stereolabs.