¿El filtro polarizador de la ZED2i reduce la luz entrante?
Last updated: August 13, 2026
El filtro polarizador es una opción disponible al comprar una cámara ZED2i. Este filtro ayuda a reducir el deslumbramiento y los reflejos, y también mejora la precisión de profundidad en las áreas reflectantes.
El polarizador reduce la luz entrante en un 40 %, lo cual no supone un problema para las aplicaciones en exteriores, dada la muy alta iluminación de los entornos naturales. En interiores y en situaciones de poca luz, esto se compensa mediante la Exposición y la Ganancia, lo que introduce algo de desenfoque y ruido cuando no hay suficiente luz.